This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1111:从 GPIO 连接到 SELx 引脚

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1111, IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1117882/tmux1111-connect-to-selx-pin-from-gpio

器件型号:TMUX1111
主题中讨论的其他器件: IWR1843

各位专家:

我们能否将 TMUX1111开关芯片的 SELx 引脚连接到 IWR1843的 GPIO 引脚?
(例如 R5、P6、R7、P7、 R8、P8)

我们希望从 IWR1843控制 TMUX1111的 SELx 引脚。

TMUX1111 VDD 电压为3.3V。


此外、当 VDD = 3.3V 且 VSEL = 3.3V (通过 GPIO)时、TMUX1111的 S/D 引脚是否传递3.3V 模拟信号?


谢谢你。
此致、

石原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此开关处理3.3V 控制信号和3.3V 数据信号;请参阅数据表的第9.3.2和9.3.3节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石原、您好!  

    可以、您可以将 TMUX1111的选择引脚连接到 IWR1843的 GPIO 引脚。

    关于第二个问题、该器件能够通过3.3V 电压。 当 VDD 和 VSEL 均为3.3V 时、表示选择引脚为高电平。 它将允许电压从源极传递到漏极。 如果您通过 S 引脚输入3.3V 电压、且相应的选择引脚为高电平、则3.3V 电压将从 S 传递到 D

    如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我!

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您对此发表的友好评论。
    我将查看数据表。

    此致、
    石原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    感谢您对此发表的友好评论。

    我理解您的答案。

    感谢您的支持。

    此致、
    石原