This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23166:需要开关与 TS5A23166 (双模拟开关)占用相同的空间、并且具有独立于电源电压的控制输入阈值、例如 TS5A12301E?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166, TS5A12301E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1117791/ts5a23166-need-switch-same-footprint-as-the-ts5a23166-dual-analog-switch-with-a-control-input-threshold-independent-of-the-supply-voltage-like-ts5a12301e

器件型号:TS5A23166
主题中讨论的其他器件: TS5A12301E

E2E、  

我想知道 TI 目录中是否有一个模拟开关与 TS5A23166 (双模拟开关)占用空间相同、并且具有独立于电源电压的控制输入阈值(如 TS5A12301E)?

 

对于我们的应用、我们具有2.7VDC 的控制输入阈值和4.6VDC 的电源电压。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    TS5A23166 (2通道1:1)将能够在4.6VDC 下满足您的控制输入阈值和电源电压要求。  

    我对我们的产品系列进行了一些搜索、发现 TMUX112x 器件也支持列出的要求。 它与 TS5A23166的开关配置相同、采用 VSSOP 封装类型。

    在 VDD = 5.0V 时

    在 VDD = 1.8V 时

    下面应用手册的第10页有助于定义不同的控制逻辑阈值。  

    https://www.ti.com/lit/an/szza030e/szza030e.pdf?ts=1657748314536&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    希望这对您有所帮助、

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS5A23166能够在 Vcc = 4.6VDC 且控制输入阈值= 2.7VDC 的条件下运行、但这些设置会消耗更大的 ICC 电流(在 mA 范围内)。

     

    我想知道 TS5A12301E 等器件在设置低于 Vcc 的控制输入阈值时是否不会消耗较大的 ICC 电流。

     

    例如、当 Vcc 和控制输入阈值设置为相同的电压时、ICC 电流在 uA 范围内。 我需要一个模拟开关 IC、当 Vcc = 4.6V 且控制输入阈值–2.7VDC 时、ICC 电流为微安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan、

    我曾研究过其他一些器件系列。 我们的 TMUX112x 系列器件在逻辑电压范围内具有相当好的功耗曲线。 在 VCC = 4.6V 且逻辑控制为~2.7VDC 的情况下、您可以预期大约为~100uA 的功耗。  

    您当前是否正在使用 TS5A23166并在应用使用期间测量 mA ICC 电流?  

    此致、

    Tyler