This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646EVM:开关与放大器;多路复用器论坛

Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1117514/tmux646evm-switches-multiplexers-forum

器件型号:TMUX646EVM
主题中讨论的其他器件:TMUX646

大家好、

我想问 的是、在 TMUX646 IO 对每个 IO 施加1.3V/0C 的电压时、测量低泄漏电流时、最佳 VDD 应该是什么?

在高温下、我测量了极高的泄漏电流(几 mA)、当施加 VDD=5V 和 VDD=1.8V 时。

在 高温下、是否有 TMUX646 IO 例外的泄漏值?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitay、

    在任何情况下、TMUX646在 I/O 引脚上都不会出现 mA 值的泄漏电流。 通道打开且存在某种活动负载、或者器件损坏。 当然、在高温下、泄漏电流将增大、但将在数据表定义的范围内(最大50uA)。

    在最坏的情况下、这通常在 I/O 上有较高电压时发生、因此这与5V 或5.5V 用例相关。

    谢谢、

    Bryan