This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:带宽检查

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1115928/ts5mp646-bandwidth-check

器件型号:TS5MP646

大家好、

 您能否帮助检查 TS5MP646中3GHz 的 d/s 带宽? 3GHz 的带宽意味着单个差分信号线、对吧?

此致、

贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    正确、额定带宽用于差分信号:

    但是、我们强烈建议在任何新设计中使用更新的 TMUX646器件、因为它具有更好的性能和规格。

    谢谢!

    Bryan