This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:SN74CB3Q3257 IO 内部上拉电阻器

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1115778/sn74cb3q3257-sn74cb3q3257-io-internal-pull-up-resistor

器件型号:SN74CB3Q3257

大家好、团队成员

我是否可以知道我们的 SN74CB3Q3257引脚 A1/A2/A3/A4是否具有内置上拉电阻器?

A1/A2/A3/A4引脚上的寄生电容为`s μ F?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、King、

    AX 引脚上没有任何内置上拉电阻器。  

    可以在数据表中的 CIO (on)和 CIO (off)下找到 A 端口上的寄生电容

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami

    谢谢你。  

    我们正在进行调试、此信息会有所帮助