主题中讨论的其他器件: TMUX646
大家好、
我正在寻找具有 NAND I/F 的1:4多路复用器
它类似于 MX0141K (IDT/Renesas)。
我可以将 TS3DDR4000与 NANDI/F 搭配使用吗?
如果您有一些应用手册、请与我们分享。
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在寻找具有 NAND I/F 的1:4多路复用器
它类似于 MX0141K (IDT/Renesas)。
我可以将 TS3DDR4000与 NANDI/F 搭配使用吗?
如果您有一些应用手册、请与我们分享。
此致。
Kengo。
(之前的问题: SN74CBT16390:更换"MX0141KA0"。)
您可以使用任何支持所需电压和所需速度的开关。
我想您询问 TS3DDR4000、因为您需要12个通道?
所有应用手册均从产品网页链接;有关 TS3DDR4000、请参阅 EVM 用户指南。
您好 Kengo、
TS3DDR4000是一款1:2多路复用器、与竞争对手器件不同、不是1:4、但正如 Clemens 提到的、只要电压/带宽在数据表规格内、它就可以工作。 我们的模拟多路复用器通过输入信号到输出、不会重新驱动信号。
您需要什么信号电压、带宽、配置(1:4、1:2)和通道数? 我们提供了一些通道数更高的1:4多路复用器、但它们可能不满足带宽或电压要求。
有关多路复用器的更多信息、 我们在这里有大量常见问题 解答集合、 并在这里提供了多路复用器应用手册库。
谢谢、
Tyler
尊敬的 Adam:
器件之间存在一些差异、但可以使用 TMUX646。 如果您的应用程序只需要2:1配置而不是4:1配置、它将起作用。 以下图片显示了差异示例:

TMUX646提供6GHz 的高带宽、允许其传递高速数据。 它是一个模拟多路复用器、这意味着它不会使用缓冲器重新驱动信号、它只会通过输入信号、而不会受到 RON 的微小衰减。 TMUX646具有10个通道、而竞争对手有8个通道。 该器件采用小型封装尺寸、还可节省电路板空间。
谢谢、
Tyler