This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6121:导通泄漏

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1114408/tmux6121-on-leakage

器件型号:TMUX6121

您好专家、

我想知道 多路复用器导通泄漏电流的  来源。

我们知道、典型的多路复用器开关是 NMOS。当 NMOS 打开时、Vd=Vs、VG=VDD 电源。

那么、泄漏电流从 NMOS 的栅极引脚流出、对吧? 如果 Vs=Vs 变得更小、导通泄漏电流将增大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电流从/流向 VDD 或 VSS。 其中大部分是 ESD 保护二极管的泄漏、而不是 MOSFET 的泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung、

    正如 Clemens 提到的、大部分导通泄漏电流将通过 ESD 保护二极管从 VDD/VSS 流出。 栅极泄漏很小、根据数据表、导通泄漏在信号范围内仅变化几纳安。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clemens,

    非常感谢。当多路复用器处于关闭状态时、我对关断泄漏有疑问、D&S 中的泄漏主要来自  VDD/VSS ESD 二极管或 D 和 S 之间的反向二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tyler,

    非常感谢。我对导通泄漏电流为什么具有正负电流有疑问?

    由于导通泄漏电流来自 VDD/VSS 并通过保护 ESD、因此泄漏电流从 VDD/VSS 流入 G 或 S。如果将电流定义为正向流入 G 或 S、则所有导通泄漏电流应为正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表仅测量 VDD/VSS 之间的泄漏电流。

    从 VDD 流出引脚并流入引脚至 VSS 的电流具有不同的符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung、

    我们今天在美国度假。 我们将在7月5日之前回复您。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung、

    正如 Clemens 提到的、泄漏迹象由相对于器件的泄漏电流源确定。

    谢谢、
    Tyler