This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4514:数据表中是否存在错误?

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A4515, TS12A4514
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1114437/ts12a4514-is-there-a-mistake-in-datasheet

器件型号:TS12A4514
主题中讨论的其他器件: TS12A4515

大家好、

  美好的一天!

  我的客户使用 TS12A4514/TS12A4515,对 IN 引脚逻辑电压感到困惑。

 关于数据表中的" 12V 电源的电气特性"、 "数字控制输入(IN)"引脚的输入电压应为5V ~ V+。
 但第7页的"逻辑电平阈值"显示"当 V+达到12V 时、电平阈值约为3V "。
 我们的理解是否有误? 当 V+为12v 时、高逻辑电路的最低输入电压是多少?
 数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts12a4514.pdf?ts=1656659260715&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTS12A4514

此致
苗白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miao、

    "12V 电源的电气特性"表正确、当 V+为12V 时、VIH 的逻辑阈值为5V。 第7页的"逻辑电平阈值"表示、当 V+为12V 时、由于现在为5V、该阈值现在大约比 TTL (晶体管-晶体管逻辑)接口标准逻辑阈值高3V。 数据表试图突出显示设计人员在围绕 TTL 接口设计的系统中使用 TS12A4514/15时应牢记的问题。 它与"12V 电源的电气特性"表不冲突。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Tyler,

      感谢 您的澄清。  

    此致、

    苗白