This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]模拟开关/多路复用器的关断电阻是多少?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1114644/faq-what-is-the-off-resistance-of-an-analog-switch-multiplexer

主题中讨论的其他器件:TMUX1574

模拟开关/多路复用器的关断电阻是多少?

开关/多路复用器的关断电阻是器件上电时(VCC =典型电源电压)、漏极和源极通道之间的电阻。I/O 通道处于高阻态

件数据表未提供关断电阻规格、但可以使用数据表(IOFF)中的关断泄漏电流规格来计算该规格。 请注意、关断泄漏电流(IPOFF)不同于关断泄漏电流(IOFF)。 关断泄漏电流(IOFF)是在最坏 I/O 条件下、当相应通道输出处于关断状态时、在输入端口测得的电流。 断电泄漏电流(IPOFF)是电源电压 VCC = 0V 时泄漏到源极引脚或从源极引脚泄漏的电流。这是由于 VDD 和源极之间放置了保护电路、 有关详细信息、请参阅源极。

图1. IOFF 和 IPOFF TMUX1574测试设置

在下面的图2中、列出了 TMUX1574开关的 IOFF。 请注意、当 VD = 0.8*VDD / 0.2*VDD、VS = 0.2*VDD / 0.8*VDD 且开关关闭(/EN =高电平)时、会测试 OFF 泄漏电流 IOFF。 开关的输入和输出端都存在电压输入、但信号不会通过开关、因为器件在内部处于禁用状态。 然后、通过电流表在线测量漏极或源极引脚上的 IOFF。

图2. –TMUX1574的 IOFF 规格

利用此信息、我们可以使用欧姆定律计算关断电阻衰减;V = IR。

计算  

最坏的关断电阻情况是关断状态为最小值时、因为这将代表处于关断位置时开关 I/O 之间的最小电阻直流隔离幅度。 考虑到这一点、我们可以遵循下面的等式1:

公式1。

这种关系还遵循 VDD 的增加会导致 ROFF 增加

当 VDD = 5.5V 时、使用 TMUX1574的示例计算:

ROFF (最坏情况)= |V_DV_S|/|I_OFF (max)|=|0.8*5.5V–0.2*5.5V |/|100nA|= 33MΩ Ω