This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是电荷注入?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1114640/faq-what-is-charge-injection

主题中讨论的其他器件:MUX36S08

什么是电荷注入?

电荷注入(QINJ)是通过一些寄生电容耦合开关控制信号的方法。 然后、来自该寄生电容的电荷注入开关/多路复用器输出。 电荷注入是快速开关应用的一个非常重要的参数。 随着信号频率变得更快、输出节点上的电荷从寄生电容中释放剩余电荷的时间越来越短。 因此、随着频率的增加、对输出电压的影响会更加显著。 另一种考虑方法是增加控制引脚频率,更多的控制引脚将通过寄生电容“释放”到输出端(参见图2)。

图1. MUX36S08电荷注入模型

图2. MUX36S08受电荷注入影响的输出

内部开关的栅漏寄生电容会导致过多的寄生电荷耦合到信号输出端。 将控制引脚(EN、Ax 或 SELx)从低电平切换为高电平会将其中一些信号通过 CDG 耦合到输出 VOUT

电荷注入是开关漏极寄生电容(Cd)和负载电容(Cl)的一个因子。 这由下面的等式表示:

QINJ =(CD + CL) x ΔVout Ω

公式1。 电荷注入公式

请注意、在上面的等式1中、增加负载电容 CL 将最大程度地减小由于电荷注入导致的输出电压 ΔVout 变化。 但是、当您增加负载电容时、请注意、由于 RC 特性的增加、这将直接影响输出系统的带宽。

较小的 CDG­ Ω 也会减少模拟开关/多路复用器中的电荷注入量、但这主要取决于器件内部使用的拓扑。 通常、包含较大导通电容(CON)的器件会引入更差的电荷注入。

具有低电荷注入的器件:

器件 电荷注入(PC)
TMUX6111 0.6件
MUX36S08 0.3pC
TMUX1574 3.5件