This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何降低音频开关和检测插孔上的喀哒声和噼啪声?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1114638/faq-how-can-i-reduce-the-click-and-pop-noise-on-my-audio-switch-and-detection-jack

器件型号:TS5A22364

什么是喀哒声和噼啪声?

当一个步进直流电压被切换至扬声器时、会发出喀哒声和噼啪声噪音。 此直流电压作为扬声器输出的“咔哒”声或“噼啪”声听到。

直流阶跃电压是在存在音频信号时在 NC/NO 端子上充电的寄生电容的结果。 当系统关闭此通道时、即断开 NC & COM / NO & COM 之间的连接、一些寄生电容仍在开关断开侧充电。 重新制作带有充电寄生电容的通道后,扬声器会看到直流电压,并根据寄生电容上的直流电平产生“咔哒”或“噼啪”噪声。 扬声器的电阻仅为几欧姆。 当扬声器看到重新连接的信号路径时,寄生电容会快速放电(由于 RC 时间常数较小)此直流阶跃电压,从而导致扬声器的锥形扬声器发出“咔哒”或“噼啪”声。

下面的图1显示了音频 OUT+和 OUT-信号上存在的寄生电容(CP)。

图1. 已关闭扬声器的音频路径

图2展示了开路开关以及如何在寄生电容 CP 上累积电荷

图2. 开路音频路径、寄生电容 CP 充电

图3显示了由于开关关闭了音频源和8 Ω 扬声器之间的路径、扬声器如何突然看到此电荷。 电荷会通过扬声器快速消散,这是产生“咔哒”声和“砰砰”声的地方。

图3. 寄生电容器可快速将直流电压阶跃放电至扬声器

如何消除喀哒声和噼啪声?

既然我们已经了解了“咔嗒”和“噗噗”噪音的来源,我们就可以了解 TI 开关如何帮助消除这些不必要的音频效果。 为了减少“咔哒”和“噼啪”噪声,我们需要在将音频通道切换到扬声器输出之前以某种方式消散寄生电容上的电荷。 我们可以通过引入内部分流电阻器来实现此功能。 在下面的图4中、TS5A22364双路 SPDT 模拟开关实现了这一精确功能。

图4. TS5A22364的典型音频应用

当 NC 或 NO 端子未连接到 COM 时、该内部分流开关会自动将其寄生电容放电至 GND。 对电容放电可降低在两个电源之间切换时的可闻咔嗒和噼啪噪声。 先断后合功能还有助于防止信号在从一条路径传输到另一条路径时失真,这有助于降低“咔嗒”和“噼啪”噪声。