This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX507:MUX507 HV 输入通道对相邻通道的影响

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX507, MUX508, TMUX7308F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1113931/mux507-mux507-hv-input-channel-impact-to-adjacent-channels

器件型号:MUX507
主题中讨论的其他器件: MUX508TMUX7308F

大家好、

我的客户设计用于模拟输入通道多路复用器的 MUX507、但他们的终端客户将+22V 连接到 CH15、发现 CH8信号具有3V 直流失调电压。  

请参阅以下原理图和波形。

  

如果它们使用 x2 MUX508、则不会发生相同的饱和。

客户想知道原因、这是否导致泄漏?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 引脚上的电压不得超过 VDD。 是针对 AGND 测量的22V 电压还是针对 A_-15V 电压测量的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    它是从 AGND 测得的。 客户了解这是故障连接、但他们的终端客户希望 了解、

    为什么 AI8具有直流偏移、但 AI0没有影响?

    2.  在 x2 MUX508设计中不会发生相同的饱和。  

    3.故障连接是否存在风险以及如何避免?

    感谢您的评论。

    周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过绝对最大额定值的电压、因此器件可能已损坏。 任何事情都可能发生。

    为避免这种情况、请将电压外部钳制(使用齐纳二极管或二极管、如果该电源能够灌入电流、则钳制到 V+)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    正如 Clemens 提到的、超出了绝对最大额定值、器件可能会损坏。 很难预测器件在损坏时的工作方式。

    我们的产品系列中提供了故障和过压保护多路复用器、这些多路复用器不会受到此类过压事件的损坏、并为下游组件提供保护。 TMUX7308F 是一款单通道8:1多路复用器、可用于代替 MUX508。 如 需更多信息、请参阅我们的中压选择指南和有关故障保护的 TI 高精度实验室视频。

    谢谢、
    Tyler