This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:RJ45/2.5G 开关

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TMUX646, TS3L500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1113578/ts3l501e-rj45-2-5g-switch

器件型号:TS3L501E
主题中讨论的其他器件: TMUX646TS3L500

您好!

我们需要一个2.5G 以太网端口来进行交换。 原理图如下所示。

该测试发现、在两个切换开关后、2.5G 信号无法切换至 RJ45。 可以拆下开关芯片并直接焊接 RJ45。  使用了 TS3L501E 开关芯片。 以下信号全部在变压器之后

TI 是否有任何类似的设计或 IC 建议? 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    此应用需要2.5GHz 还是2.5GBPS? 这将决定多路复用器所需的带宽、有关此主题的更多信息、请参阅 我们的常见问题解答。

    通常、像上图中那样、级联2个多路复用器会对带宽产生负面影响、因为电容会增加。 我们有更高带宽的器件可能会起作用、但选择最佳选项取决于上述问题的答案。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Tyler

    感谢您的回复、您能否为该设计建议相同的器件型号?
    客户的实际设计参数如下
    带宽:2.5GBASE   
    符号速率:200MBd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    对于100MHz 的带宽要求、TS3L501E 由于额定频率为600MHz、因此很难应对。 是否可以获得第一个多路复用器输入、第一个多路复用器输出和第二个多路复用器输出端的信号示波器图片?

    TS3L500是一款额定频率为1.1GHz 的更高带宽替代产品。 如果切换的电压为3.6V 或更低、TMUX646也会工作。  

    谢谢、
    Tyler