This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:集成解决方案

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646, TS3L500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1114140/tmux646-integration-solution

器件型号:TMUX646
主题中讨论的其他器件: TS3L500

大家好、

我们的客户需要有关此器件的一些帮助、请参阅以下详细信息:

由于我们的设计包括 CSI、因此我们发现 TMUX646是一款适用于开关板终端的出色解决方案。 由于负载板厚度约为4.5mm、层数为~26、因此我们完全没有空间问题、尤其是对于这种微型开关。 因此、我想避免在焊盘上使用微型过孔、我的问题是您是否有适用于 TMUX646较大封装的解决方案、或者是否有任何其他想法。 我的另一个问题是、您是否知道其他半导体公司是否在大规模生产负载板上使用此 TMUX646来测试 CSI?

感谢你的帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    TMUX646仅采用 DSBGA 封装、但我们提供了客户可参考的 EVM 布线示例: tmux646evm.zip

    根据所需的频率、TS3L500可能是 QFN 封装中的一个很好的替代方案。 它具有1.1GHz 的最大带宽、略低的 RON、并且可切换高达5.5V 的电压。

    谢谢、
    Tyler