This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23166:未通电但 VCC 断开时 VCC 上的电压

Guru**** 2523700 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1110800/ts5a23166-voltage-at-vcc-when-no-powered-but-vcc-disconnected

器件型号:TS5A23166

大家好、我有一个板、其中使用了多 个 TS5A23166开关 IC 来隔离 UART 总线。 每个电源都由可能打开或关闭 (器件是否存在)的3V3电源单独供电。 我选择 了 TS5A23166、因为它不应在这些电源断电时对它们反向供电、并允许我在总线上切换单个 UART。

  

当我通过一个1K 电阻器从 FTDI 线缆施加3.3V 电压到总线 TX 或 RX (NO1/2)时、所有 LED 都会亮起、并且我在 LOCAL_3V3_x 线路上的读数大约为1.8V。  

我之所以选择此 IC、是为了避免对本地电源上的器件反向供电  

发生什么事了、为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还确认了我在开关的另一侧获得2.6V 电压? 因此、3.3V 到1K 到 NO1并在 C1上获得2.6V。 VCC 大约为2V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您是否说 VCC 有源以2V 电压供电? 很明显、断电保护(在这里被称为断电模式)功能仅在 VCC 为0V 时适用。 如果您为电源电压供电(不是0V)、则不存在这种保护、任何高于有效 VCC 的输入电压都可能触发器件反向供电。 当器件 VCC 为0V 时、此特性处于激活状态、输入可耐受高达5.5V 的电压输入。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我可以确认 VCC 未连接到任何设备。 未安装它连接到的板。 它是浮动的。 当施加3.3V 电压时、NO 输入电压 VCC 变为2V、C 输入电压变为2.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    浮动电源可能会导致一些问题。 您能否尝试对 V+引脚进行 GNDING (而不是悬空)、并查看您是否获得相同的行为?

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试通过10K 电阻器将 VCC 连接到 GND、这似乎是为了解决这个问题。

    遗憾的是、通过 VCC 线路的泄漏会导致它部分导通、然后无法正常工作。  

    谢谢