This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:应用使用情况请参见

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1112879/sn74cbtlv3245a-application-usage-consult

器件型号:SN74CBTLV3245A

大家好、

客户希望使用我们 的 SN74CBTLV3245APWR 来隔离 CPU 和燃烧器之间的信号。 原始解决 方案是我们的 SN74LVC244APWR、但他们发现、当燃烧器对 CPLD 代码进行编程时、信号被钳位为"0"。   默认情况下、器件处于启用状态、无法更改。  您知道 SN74LVC244APWR 是单向解决方案、因此客户希望使用双向器件 SN74CBTLV3245APWR 来解决这一问题。

当燃烧器工作时、CPU 状态为"高阻态"。

您可以在此处帮助查看此替换的可行性吗? 在 这里、使用 SN74CBTLV3245APWR 是否存在任何潜在风险?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CBTLV3245是一款无源开关、可解决此问题。

    但是、当始终启用3245时、您只需用八根导线更换它。 如果需要使用'244来提高驱动强度、则不能用无源开关替换它。 在这种情况下、您应更换电路板、以便从燃烧器控制'244'/OE 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    Clemens 正确、SN74CBTLV3245A 将解决该问题。 这是一种双向开关、只要不超出数据表中的绝对最小值/最大值、就可以在开关断开时提供信号隔离。 它不会重新驱动信号、因为它是一个简单地将输入信号传递到输出的模拟多路复用器。

    谢谢、
    Tyler