This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:音频编解码器应用

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1112417/ts5a22362-audio-codec-application

器件型号:TS5A22362

您好、TI 专家、

如果我们想使用 TS5A22362将信号输出从编解码器切换到耳机和扬声器。

我们将编解码器部件连接到 COM1和 COM2、音频源1和2 (NC1/NC2或 NO1/NO2)将是耳机和扬声器、我对吗?

 或者实际上 TS5A22362 不适合此类应用。

如果您有任何设计问题、请与我们分享。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    这完全没问题。 您所绘制的图表中没有任何问题。 TS5A22362在音频应用中表现优异。

    谢谢!

    Bryan