This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有器件来替代 UPG2214TB、这是一款 GaAs MMIC L S 频带 SPDT (单极双投)开关

Guru**** 2606515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1111954/do-we-have-device-to-replace-upg2214tb-which-is-a-is-a-gaas-mmic-l-s-band-spdt-single-pole-double-throw-switch

主题中讨论的其他器件:TMUX136

大家好、

在标题中、我们是否有器件来替代 UPG2214TB、这是一 款 GaAs MMIC L、S 频带 SPDT (单极双投)开关? 谢谢。

此致、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    这是一个射频开关、我们的器件未指定正常射频开关数据表所具有的一些典型特性(例如插入损耗和不同频率、回波损耗、损耗压缩等)。

    但是、我们可以推荐的最接近的器件是 TMUX136器件。 它是一款2:1x2通道器件、但能够通过与竞争对手器件类似的频率。 对于额外的通道、您只需通过50欧姆电阻器将输入/输出端接至 GND 即可。

    谢谢!

    Bryan