This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:布线问题-布局问题

Guru**** 2606515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1112000/tmux646-routing-problem---layout-problem

器件型号:TMUX646

您好!  

我使用 的是 TMUX646组件、此 BGA 的间距为0.4mm。 很难将该芯片扇出、我们可能需要使用微通孔。

我想申请一个参考布局文件(.brd)、以便了解您如何在 EVM 上进行布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    有关如何布局此器件的参考信息、请参见随附的。 虽然间距可能稍小、但我们有许多客户实现了这种布局、因此请使用参考 EVM 板设计来让您了解如何正确地实现这一点。

    谢谢!

    Bryan

    e2e.ti.com/.../tmux646evm.zip