This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3244:采用5V 电源的 QSPI 信号

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3244, SN74CBT3244C, TXB0304, TXU0104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1109069/sn74cbt3244-qspi-signals-with-5v-supply

器件型号:SN74CBT3244
主题中讨论的其他器件:TXB0304TXU0104

你(们)好  
我们使用的电路如下图所示。

提供了一个编程接头、用于首次对器件进行编程。 为 OE#实施了标头逻辑以禁用 IC、在编程期间在总线控制器和 QSPI 器件之间提供隔离。 控制器和 QSPI 器件的1.8V 电源是隔离的、因此在此阶段、来自接头的电源不会泄漏到控制器电源。  

根据数据表、SN74CBT3244支持 " 数据 I/O 支持0V 至5V 信号电平(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V、5V)。
但在"6.3建议运行条件"表中、建议 VIH 为2.0V、VIL 为0.8V
如果指定的 VIH 和 VIL 电平适用于输入和输出引脚、如何支持1.8V?

QSPI 在快速读取模式下的最大工作速度为62.5MHz。

查询  
1.电路是否正常工作? 也就是说、我们能否将 SN74CBT3244用作 1.8V QSPI 缓冲器?
2.如果指定的 VIH 和 VIL 电平适用于输入和输出引脚、如何支持1.8V?
3.按顺序,如果5V 先上升,然后是1.8V (用于总线控制器和 QSPI 器件),这是否会在常见情况下损坏总线控制器或 QSPI 器件?
4) 如果 我们连接1.8V 编程器 对 QSPI 器件进行编程、并且 SN74CBT3244  未通电、则 SN74CBT3244将损坏。(施加5V)
5.是否可以将控制器信号连接到左侧的所有信号和器件信号连接到右侧的所有信号? (我可以看到 IC 中的 A 侧和 B 侧被模厚)。 电流连接有助于简化布线  
6.如果缓冲器不适合上述用途,请帮助我找到合适的缓冲器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    请回忆 一下、SN74CBT3244的简化版原理图:

    此器件是总线开关。 VIH 和 VIL 应用于控制输入1/OE 和2/OE。 1A1上的输入信号将显示为1B1上的输出、减去小 Ron 压降。  

    该器件的输入和输出也具有过压容限、因此可在任何有效 VCC 下实现高达5.5V 的电压。  

    [~用户识别号="52394" URL" URL ="μ C/support/switches-多路复用器-组/开关-多路复用器/f/switches-多路复用器-论坛/1109069/sn74cbt3244-QSPI-Signals-带5V 电源的信号"]1. 电路是否正常工作? 也就是说、我们能否将 SN74CBT3244用作 1.8V QSPI 缓冲器?[/QUERP]

    您似乎正在寻找缓冲解决方案。 SN74CBT3244是一款总线开关。 您是否在寻找能够重新驱动信号的器件、或者您是否在寻找能够隔离信号路径的器件?

    [~ userid="52394" URL" URL"μ C/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forumer/1109069/sn74cbt3244-QSPI-Signals-with -5V-supply"]2. 如果指定的 VIH 和 VIL 电平适用于输入和输出引脚、它如何支持1.8V?[/QUERP]

    这听起来像是您需要一个可以驱动输出的器件。 VIH/VIL 是控制输入1/OE 和2/OE 的逻辑电平、而不是 IO 路径的电压电平。  

    [引用 userid="52394" URL" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forumes/1109069/sn74cbt3244-QSPI-Signals-带5V 电源的信号"]3. 依次显示、如果总线控制器和 QSPI 器件首先出现5V 电压、然后出现1.8V 电压、这是否会在常见情况下损坏任何总线控制器或 QSPI 器件?[/QUERP]

    您是否担心 在使用5V 电源时驱动 SN74CBT3244上的信号? 这是一个总线开关、只需将信号 I/O 从 A 传递到 B 或 B、再传递到 A 通道输入路径。

    [~用户识别号="52394" URL" URL ="μ C/support/switches-多路复用器-组/开关-多路复用器/f/switches-多路复用器-论坛/1109069/sn74cbt3244-QSPI-Signals-带5V 电源的信号"]4. 如果  我们连接1.8V 编程器 对 QSPI 器件进行编程并且 SN74CBT3244 未通电、则 SN74CBT3244将损坏。(施加5V 电压)[/QUERP]

    SN74CBT3244不提供断电保护。 但是、P2P 升级 SN74CBT3244C 可以解决反向供电问题、因为它提供断电保护。 此问题是否与问题3类似?

    [引用 userid="52394" URL" URL"~/support/switches-多路复用器-组/开关-多路复用器/f/switches-多路复用器-论坛/1109069/sn74cbt3244-QSPI-Signal-wing-5V-supply"]5. 是否可以连接左侧的控制器信号和右侧的器件信号? (我可以看到 IC 中的 A 侧和 B 侧被模厚)。 当前连接应有助于轻松路由 

    您是否担心信号完整性和路由问题? 只要您将正确的通道路径连接到您的喜好、您就可以了。  

    [引用 userid="52394" URL" URL"~/support/switches-多路复用器-组/开关-多路复用器/f/switches-多路复用器-论坛/1109069/sn74cbt3244-QSPI-Signal-wing-5V-supply"]6. 如果缓冲器不适合上述用途、请帮助我找到合适的缓冲器 IC。

    您似乎正在寻找一种缓冲解决方案来驱动您所需的输出。 请告诉我是否正确理解了您的问题。 如有必要、我可以在适当的组中循环。  

    此处是 缓冲器、驱动器和收发器产品系列的链接。  

    https://www.ti.com/logic-voltage-translation/buffers-drivers-transceivers/overview.html 

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 

    非常感谢您的回复。

     1.您是在寻找可重新驱动信号的器件、还是在寻找可隔离信号路径的器件?
    路径隔离对于我的应用来说足够了。 正在寻找一个双向 IC、   在我们对 QSPI 器件进行编程时、该 IC 将为控制器 IC 提供隔离。

    由于在数据表中、未指定的 VIH/VIL 是针对 OE 的、我对这些值感到困惑。 感谢您的确认。

    在正常工作条件下、SN74CBT3244首先提供5V 电压、然后控制器和器件提供1.8V 电压。 这将影响或损坏最初未通电的控制器或器件 IC (5V 来自将始终可用的待机电源)。 1.8V 仅在启动期间可用。)

    4.第3题和第4题是两个不同的问题。 在 QSPI 器件编程期间、应由编程器提供电源、并且 QSPI 器件仅提供1.8V 电源。 在此期间、SN74CBT3244未通电。 因此、根据您的建议、在   这种具有断电保护功能的情况下、最好使用 SN74CBT3244C。我的理解是否正确?

    5、每个通道彼此独立、双向、对吧? 假设我在1A1上连接 CS_n、在2B4上连接 CLK、则两个信号流都处于相同的方向。 这是否会造成任何问题? (是否有任何概念、例如 A 类输入侧或 B 类输出侧)。 由于所有通道都是双向独立通道、因此不会产生任何问题。 仍然是为了满足同样的要求。   

    6.不需要转接驱动器。 隔离效果会很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    感谢你的答复。  

    在第3点和第4点、我认为您需要的器件是 SN74CBT3244C 版本。 "C"变体具有内置的 Ioff 特性、可在断电 VDD = 0V 时实现隔离。 当 VDD = 0V 时、这个总线开关可在 I/O 线路上出现信号、而无需担心信号将返回给其它下游器件供电、从而有可能损坏它们。

    I/O 是双向的。 "A"可以是输入/输出、同样、"B"也可以是输入/输出。 它是1:1配置 SPST、因此只要您按照以下应用程序的正确连接进行操作、就不应出现所述连接的任何信号流问题。  

    示例:1A1 <->1B1、2A4 <->2B4。  

    还有一件事。 最好了解 SN74CBT3244C 是一款"CBT"器件。 它将 NFET 用于开关、因此、如果您尝试将信号传递到更接近 VDD 的位置、您将注意到更明显的压降。

    这是一份描述 CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关器件之间差异的应用报告。 请查看第8页的图4-2。了解有关我在这里所讨论内容的更多视觉信息。

    https://www.ti.com/lit/an/scda008c/scda008c.pdf?ts=1654627684252&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    我的第3点是另一个问题

    假设我的总线控制器和 QSPI 器件 IC 不支持断电模式、即在 VDD=0时、输入线上不应有任何信号。
    现在的工作条件是5V (用于总线开关)、然后是1.8V (用于 QSPI 器件和总线控制器)。
    因此 、在这种状态下、只有开关具有电源、而不是其他两个 IC
    在这种状态下、总线控制器或器件 IC 是否有可能获得任何信号、从而导致两个 IC 损坏? (如果我更喜欢总线开关的默认开启状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    SN74CBT3244是一款无源器件、不是 I/O 线路上的有源驱动信号。 如果要确保内部开关处于高阻态以防止任何信号通过器件、请确保在1/OE 和2/OE 输出使能引脚上施加适当的逻辑高电平信号。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从文档"CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列"中可以发现、如果 VCC=0V、引脚将处于高阻抗状态。
    器件的 VIH 为2V、我们的工作电压为1.8V
    因此、当 VCC=0V 时很难拉高。
    因此、它是否可以保持打开状态、因为它不允许按照文档进行当前操作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    感谢您的提问。  

    在 SN74CBT3244C 数据表的第2页、我们提供了以下内容:

    为了确保控制器和 QSPI 器件在上电或断电时处于高阻抗状态、需要通过上拉电阻器将/OE 连接到 VCC。 假设总线开关连接到 VCC = 5V、请确保通过上拉电阻器将/OE 引脚连接到 VCC = 5.0V。 这将确保即使器件断电、也不允许信号通过总线开关、从而隔离您的控制器和 QSPI 器件。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 VCC=5V 的1.8V 信号、IC 是否存在速度限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    SN74CBT3244C 器件具有200MHz 的带宽。 超过200MHz 带宽裕度的信号可能会出现信号衰减、从而降低信号质量。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tyler
    我计划像这样修改电路


    因此、我目前正在寻找一个电平转换器、它可以从1.8V 更改为3.3V。
    QSPI 时钟速度指定为62.5MHz
    请建议使用电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    您似乎正在寻找一款双向电平转换器、此转换器能够支持1.8V 和3.3V 逻辑电平并通过62.5MHz 频率的信号。 我在电平转换团队中循环查看这一点。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电容负载不是很高、TXB0304可以支持62.5MHz (125Mbps)。 请注意、它不适用于长布线、连接器、电缆或上拉/下拉电阻器。

    对于三个固定方向信号、您可以使用 TXU0104等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     最大首选布线长度是多少?
    还有6位或8位电平转换器可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    对于6或8通道器件、请参阅 TXB0106 和 TXB0108。 但是、请注意、与 上述 TXB0304相比、数据表中指定的数据速率更低

    此外 、请参阅参考常见问题解答、了解布线长度和传输线影响、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有固定的布线长度限制。 总容性负载必须小于100pF、其对应的布线长度取决于电路板特性。 总之、较短的布线可提高信号质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引线长度越长、负载电容就越增大、速度是否会下降?
    还有其他缺点是布线长度较长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电容过高、TXB 的边沿加速器将在输出电压达到 VCC/GND 之前超时