This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A-Q1:询问接地引脚

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1111034/sn74lv4051a-q1-ground-pin-inquiry

器件型号:SN74LV4051A-Q1

大家好、我正在尝试使用此器件作为另一个 TI 多路复用器的替代产品、而该器件没有现货。

引脚排列是相同的、只是另一个 TI 多路复用器具有引脚7 NC、而在这里它是接地的。

引脚7和引脚8是否在内部接地? 如果引脚8上有接地、能否让该 IC 的引脚7保持未连接状态?

我们非常感谢您的帮助、

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    让我进行一些挖掘、看看我是否可以为您确认这一点。 我需要一整天左右的时间才能结束本次活动。

    感谢您的耐心。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们能够确认这些引脚确实是内部连接的、并且您可以将其中一个引脚保持悬空、只要另一个引脚连接到 GND 即可。

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bryan! 我感谢你的帮助。