This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157DCK1与 SN74LVC1G3157DCKR 之间的差异

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1110585/sn74lvc1g3157-difference-between-sn74lvc1g3157dck3-vs-sn74lvc1g3157dckr

器件型号:SN74LVC1G3157

大家好、

 SN74LVC1G3157DCK1与 SN74LVC1G3157DCKR 之间的区别是什么

目前、我的客户正在使用 SN74LVC1G3157DCKR、由于电源限制、我们正在寻找替代产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的引线框架镀层(锡和铋)和非"绿色"阻燃剂(三氧化锑、溴)。 没有电气差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    这些器件的区别在于"3"版本具有 SNBI 铅镀处理(与 NiPdAu 相比)、而不是 TI 定义的"绿色环保":

    "TI 定义的"绿色环保"是指"无铅"且无溴(Br)和锑(Sb)系阻燃剂、其中溴或锑的质量不超过均质材料总质量的0.1%。"

    很明显、器件本身的性能没有差异、只是用于创建器件的材料。

    谢谢!

    Bryan