This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4051:我是否应该使用新的8:1多路复用器 TMUX4051而不是 CD4051? 这两个器件之间有何差异?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, TMUX4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1110524/tmux4051-should-i-use-new-8-1-mux-tmux4051-instead-of-cd4051-what-is-the-difference-between-the-two-devices

器件型号:TMUX4051
主题中讨论的其他器件:CD4051B

E2E、  

我正在搜索8:1多路复用器、我看到有新产品 TMUX4051。  TMUX4051与传统 CD4051B 之间有何区别?   

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adam!

    这是一个很好的问题。  

    TMUX4051 8:1单通道多路复用器是与其前代产品 CD4051B 的 P2P 兼容升级。 与 CD4051B 相比、TMUX4051可提供出色的电气性能。  

    TMUX4051提供3V 至24V (+/-12V)的宽单/双电源范围。 此外、TMUX4051还提供1.8V 逻辑兼容输入、这有助于支持采用较低电压轨的系统。  

    TMUX4051的一个主要细分内容是封装技术。  

    除了行业标准 QFN (BQB)封装外、TMUX4051还提供 SOT-23-THIN (DYY) 封装类型、比16引脚 TSSOP 封装小57%!  

    这使得 SOT-23-THIN 封装尺寸适合 TSSOP 封装尺寸、从而简化布局实施。  

    此致、

    Tyler