This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7236:技术讨论

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1108914/tmux7236-technology-discussion

器件型号:TMUX7236

尊敬的:

  ~客户评估了 TMUX7236而不是 ADG1436,,如果是,请确认开关芯片的单开关过流值是否低于,μ A 客户将使用它,所以请确认,非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cooper

    您提供的图片显示了建议的最大电流规格、该电流可流经芯片并保证数据表中反映的精确性能。 这是您想要的吗?  

    请注意:在损坏器件之前的绝对最大值位于下面的数据表中: