This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6113:较低输入泄漏器件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1108608/tmux6113-lower-input-leakage-device

器件型号:TMUX6113

大家好、

我想知道哪些器件的泄漏电流低于 TMUX6113。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    在多路复用器的中压类别(信号电压介于25V 和99V 之间)中、TMUX6113在4通道1:1配置中具有最低的泄漏电流。 它的典型泄漏在几个 PA 范围内、您的应用是否需要比这更小的泄漏值?

    谢谢、
    Tyler