This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX508:未使用的引脚

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1108115/mux508-unused-pins

器件型号:MUX508

大家好、

请问我们应该如何处理 MUX508中未使用的引脚?
它可以保持浮动、还是两侧都应连接到 GND 或 Vcc?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [常见问题解答]有关信号开关和多路复用器的常见问题解答如下:

    此培训视频针对 器件的所有潜在未使用引脚回答了此问题:信号引脚、控制引脚、VSS、无连接引脚和散热焊盘。

    • 开关控制输入必须始终具有定义的状态。 如果器件没有内部上拉或下拉电阻器、则必须将引脚连接到已知电压。
    • 开关信号输入/输出引脚可保持悬空。 在高速应用中、最佳做法是将这些未使用的引脚端接至 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您对此做出的及时响应。

    好的、我知道数字"输入"应该连接到高电平或低电平、而不关心模拟线路。
    我没有找到有关数字输入引脚上的内部上拉和下拉的任何说明。 您能告诉我哪一个更适合 TMUS508、高或低?

    如果其中有下拉电阻器、则连接到低电平更好地减少泄漏。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有内部上拉或下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    数字输入(A0、A1、A2、EN)不能保持悬空、但对于未使用的源极引脚、它们可以在低频应用中悬空。 对于更高频率或噪声敏感型应用、我们建议通过50欧姆电阻器将其端接至接地端。 这将减少噪声耦合和串扰。

    除了链接的流明视频、我们还有一个有关该主题的常见问题解答、可以提供更详细的解释: [常见问题解答]如何处理未使用的引脚和外露的散热垫?

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler-San:

    感谢您的补充说明

    此致、

    Takashi Onawa