This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:TI 高速多路复用器解决方案建议

Guru**** 2606765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1107215/tmux136-ti-high-speed-mux-solution-suggestion

器件型号:TMUX136

尊敬的团队:

我们是否具有  如下所示的1通道高速多路复用器解决方案?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们没有与 TMUX136具有相同带宽的单通道2:1多路复用器、但 TMUX136仍可用于通过50欧姆端接电阻接地的第二个通道、以防止噪声。 有关更多信息、请参阅我们在此主题上的常见问题解答: [常见问题解答]如何处理未使用的引脚和散热焊盘

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的大力支持!

    我们在 客户的新项目中设计了4个 TMUX136!!

    您能帮助查看下面的原理图吗?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    总的来说、原理图很好、但有一个变化是使用50欧姆电阻器将 COM2引脚接地。

    一个更常见的问题是、它们能否利用每个器件上的通道2、从而不需要8个多路复用器、而只需要4个多路复用器? 如果这是因为每个通道需要独立切换、则电流配置是合理的。

    谢谢、
    Tyler