This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3861:CCBTLV3861IPWRQ1 ESD HBM 和 CDM 数据

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1107393/sn74cbtlv3861-ccbtlv3861ipwrq1-esd-hbm-and-cdm-data

器件型号:SN74CBTLV3861

尊敬的  

您能不能帮助提供   DS 中找不到的 CCBTLV3861IPWRQ1 ESD HBM 和 CDM 数据,提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

       CCBTLV3861IPWRQ1的 ESD-HBM 和 ESD-CDM 为1000V。

    谢谢、
    Tyler