This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:对于 ESPI 应用、TPS5A3157是否支持1.8Vcc?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1107196/ts5a3157-does-tps5a3157-support-1-8vcc-for-espi-application

器件型号:TS5A3157

您好!

  我的客户为 ESPI 应用设计了 TPS5A3157、但1.8Vcc 无法正常工作、但3.3Vcc 正常。  

  原理图和波形如下所示。 为什么不能在1.8Vcc 上工作?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    看起来通道之间有0欧姆电阻器、客户是否可以移除多路复用器并确认电路在直接连接时工作?

    对于3.3V 情况、它们能否提供与为1.8V 情况提供的波形相似的波形? TS5A3157应在两个电压电平下正常工作。

    谢谢、
    Tyler