This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157-Q1:1P1G3157QDBVRQ1 EOL

Guru**** 2609175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1106392/sn74lvc1g3157-q1-1p1g3157qdbvrq1-eol

器件型号:SN74LVC1G3157-Q1

您好!

 

美好的一天!!

 

我们希望将组件1P1G3157QDBVRQ1用于我们即将推出的设计、因此请分享其生命周期(EOL)。

根据我们的要求、组件的 EOL 至少应为15。 如果部件不符合标准、请分享相同的替代部件。

此外、请分享150K 数量的报价。

 

请在下面找到项目详细信息:

客户:Indian MNC

年量:150k

应用:工业

 

此致、

Anna Chithy Salu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    有关我们的长期产品支持策略/指南的详细信息、请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html.html

    目前、没有计划在任何时候立即淘汰该器件、但如果不符合上述准则、这可能会发生变化。

    请告诉我是否还有其他问题。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我们希望您的组件在未来15年内处于活跃状态、敬请确认。

    谢谢、此致、

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我们无法保证产品的确切生命周期。 只要满足上述任何条件、器件就会继续投入生产。

    谢谢、

    Bryan