This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16390:替换"MX0141KA0"。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1106404/sn74cbt16390-replacing-mx0141ka0

器件型号:SN74CBT16390
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3253

大家好、

我正在寻找"MX0141KA0"的替代方案。
您是否有类似的器件?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我们实际上没有任何与 MX0141KA0类似的器件。 您是否有他们在系统中使用此器件的原理图? 我们可能能够找到一种使用多个多路复用器实现相同功能的方法。

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢你的答复。

    我将使用此参考。
    https://www.renesas.com/us/en/document/sds/mx0141k-evb-short-form-datasheet

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    这本质上是一个4:1x16通道高速多路复用器、我们需要使用8个4:1x2通道器件来匹配必要的通道数。 对于该器 件、我们可以做的最好是使用8个 SN74CB3Q3253来匹配该器件。

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢您的建议。

    但是 、由于数量庞大、因此很难实现。

    此致。
    Kengo。