This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:模拟设计审查/建议-电压基准和多路复用器16:1

Guru**** 2521730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4030, TPS2491, LMR16030, SN65HVD1781, TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1105529/cd74hc4067-analog-design-review-recommendation---voltage-reference-and-mux-16-1

器件型号:CD74HC4067
主题中讨论的其他器件:LM4030TPS2491LMR16030SN65HVD1781TMUX1108

你(们)好

我正在设计用于机械的物联网工业数据收集器。

下面是我当前有关模拟部分的原理图:

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_01.pdf

关于模拟输入、它具有7x 4-20mA 电流输入(10uA 分辨率)和7x 高达100V (25mV 分辨率)的电压输入。 对于电压输入、有7个分压器、分压器的中间位置进入16:1多路复用器的7个输入、对于电流输入、有7x 100R 采样电阻器将电流转换为电压、然后有10K 串联电阻器、再进入多路复用器输入。

电压基准旨在用作4096mV 的 LM4030、因此 ADC 电源电压基准和转换电压基准为4096mV、因为它是一个12位 ADC、在理论上具有4096个可能的结果、1 LSB = 1mV。

在电流输入端、第一个分量是 TVS 二极管 SMAJ36CA、根据 Bourns Inc 的数据表、对于8/20us 脉冲、最大钳位电压为75V、因此我将考虑这种情况可能在某个时刻发生、例如在感应瞬态中、 主要是在输入未使用时。 我将考虑可能出现的最坏情况。 如果发生这种情况、100R 电阻器上的电压将约为75*(100/(100+17.7))= 63.7V、这将是10K 电阻器左侧的电压、10K 电阻器右侧的电压将在4.5V 左右翻盖、 4096mV +~0.5V 多路复用器的内部 ESD 二极管、该二极管从输入端连接到 VCC 引脚。 ~、在10K 电阻器上有大约63.7-4.5 k Ω= 60V 的电压。 60V/10K = 6mA。 那么、如果我注意到这种情况会同时出现在所有7个电流输入上、最坏的情况是6x7 = 42mA、这个钳位电流将通过电压基准 LM4030、对吧? 事实是、还有大约10mA 的恒定电流流经它、来自5V 电源和串联100R 电阻器(R52)。 总电流为52mA、可实现 LM4030数据表中所示的最大50mA 瞬态耐受电流。 其数据表显示:"最大分流电流(<1s)= 50mA"

要解释更多、在电流输入上、应保护采样电阻器免受20V 至36V 直流源的恒定连接的影响、这就是为什么使用36V TVS、如果我们认为它不可拆分、它会在8/20us 脉冲下钳制在75V 最大电压、 连接到它的电路应该能够承受此类瞬态。

(1)问题是、在保护电流输入过流的 TBU 器件上、它们可以"最多1us "打开路径、 我担心1us 的可能过载、因此我要问的一个问题是 LM4030是否能够承受超过50mA 的瞬态电流几微秒。

(2)正如我说过的、对于 ADC、理论上每个1mV 为1LSB、但在其数据表中显示、在其模拟引脚上有一个+-1uA 泄漏(最小值/最大值)、未指定典型值。 1uA * 10K = 10mV = 10 LSB 误差只能由该串联电阻器产生、因此至少在此时我不打算增加10K 电阻器的值(如果保留此电路)以增强 LM4030的保护。 我看到这个10K 电阻器的值是一种折衷、如果我增大它、我会获得保护、但精度会降低。

(3)原理图 CD74HC4067SM96的多路复用器、当输入连接到 IO COM 引脚时、我在其数据表中找不到什么是泄漏电流。 是否可以知道为电流和电压输入插入的最大误差是多少? 我是说电压和电流输入类型。

(4)如果 CD74HC4067SM96在输入和 IO COM 之间流动的电流具有相当大的泄漏电流、那么另一个具有更好规格的16:1多路复用器是什么? (泄漏更小)

(5)我还考虑了与100R 电阻器、电流输入的采样电阻器、低泄漏电流的3.3V 或5V TVS 二极管并联。

(6)我还想使用四路运算放大器 IC 来缓冲一些信号。 例如、在电流输入的10K 电阻器后面放置一个运算放大器、这样我就能够毫无问题地增大其电阻。

(7)我想我能够稍微解释一下该器件的模拟应用、我想知道您是否可以使用 TI 器件建议另一种不同的硬件解决方案。

此致、
耶弗森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们会在5月31日前作出回应,因为今天是美国假期。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、非常感谢。

    这个电子模块将会非常酷,我希望它的电子器件在保持高精度的同时尽可能的强大。-->

    该产品还使用 TI 的其他3个部件、主电源基于 LMR16030、 此外、   它还使用一个故障保护 RS485收发器 SN65HVD1781、每个板2个 TPS2491作为故障保护晶体管输出。

    为了更详细地解释这个主题、电路板是6层且有一个3V3平面、但 上面没有太多电容。 在电流输入串联10K 电阻器之后、我可以在  该平面至3V3平面之间放置一个快速二极管、但我担心在非常严重的瞬态中、会有更多的电流流入3V3平面并使其电压上升。

    我如何帮助您了解更多详细信息?

    此致、

    耶弗森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    感谢您与我们分享这些详细信息。 我可以帮助回答您对该设计的多路复用器部分提出的一些问题。  遗憾的是、对于 CD74HC4067SM96、我们未对该器件的导通泄漏进行规格说明、但可能在 uA 范围内。 如果精度/极低泄漏对于您的应用非常重要、我建议您考虑使用2个 TMUX1108器件、因为它们具有非常低的泄漏性能。

    关于 LM4030、我已将您的问题转给相应的团队、他们应该能够帮助回答有关该特定器件的问题。

    如果您在多路复用器方面有任何其他问题、请告诉我、我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan。

    我想知道 LM4030的相关信息、它是否能够承受 超过50mA 的瞬变、持续几微秒。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以在50mA 下以1us 的电流运行。 它不应该很频繁。 您可以参阅数据表的工作条件(第2页)-

    此致

    Trailokya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、谢谢。

    1us 还是1s?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEF  

    数据表限制小于1秒。 您的要求仅为1us、这就是为什么我说1us 不会成为问题的原因。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。