This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16211:Ron 电阻测量

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1105252/sn74cb3q16211-ron-resistance-measurement

器件型号:SN74CB3Q16211

大家好、 我们正在尝试测量开关通道的导通电阻(Ron)。

但是、Ron 测量值与规格值有很大不同(规格值大约为5欧姆)。

测试条件如下:

VCC=3.3V

串联连接中的测量路径: 5V <->端子 A 通道<->端子 B 通道<-> 100 Ω 电阻<-> GND

OE 连接至 GND 以打开开关通道。

当通道导通时、流过上述路径的电流测量值为40mA。

因此总路径电阻为5V/0.04A = 125欧姆。   Ron = 125 - 100 = 25 Ω。

想知道我们是否在上述测试设置中出现了问题?

谢谢、

-Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图1所示、电阻随信号电压增大。 40mA 大于保证电气特性的测试条件。

    Ω 5V–150m Ω 开关–GND。 以及所有组件和测量的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第4页提到了绝对最大状态电流为+-64mA。 此40mA 处于绝对最大导通状态电流以下、数据表中未显示建议的最大电流。  您能告诉我 该 CB3Q 器件允许的最大 I/O 端口电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许的最大电流为64mA。

    指定最大电阻的最大电流为30mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导通状态电阻是否会随着端口电流的增加而增加? 如果是、您是否有相关图表? 数据表仅显示了 Vin 和导通状态电阻之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试了220欧姆和150欧姆。  测量结果如下:

    150欧姆:  电流= 28mA、 Ron = 28欧姆

    220欧姆  电流= 18.6mA、 Ron = 48欧姆。

    看起来通道电流越高、Ron 越低。  但测量的 Ron 值仍远不及规格中的5欧姆值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值不太可能正确;MOSFET 在较高电流下发生正交。

    5V 电源的精度如何? 您是如何测量电流的? 您无法使用万用表直接测量电阻(或压降)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:Daniel:

    数据表 RON 参数的特性是在 VCC = 2.3、2.5和3V 时使用15/30mA 的电流以及1.7V 和2.4V 的额定输入电压(因此您设置中的条件基本不同、因此将与数据表值有所偏差)。 通常、当电流增加时、这会导致器件升温并增加导通电阻。 此外、输入电压相对于电源越高、这也会导致电阻增加(您可以在数据表的图1中看到这一点)。 鉴于您的应用使用的电流更高、输入电压更高、由于这些电压节点上的多路复用器架构具有自发热和行为、我希望器件本身具有更高的电阻。

    现在、尽管如此、25欧姆/48欧姆似乎非常高、因此我想知道您能否分享中使用多路复用器的电路原理图。 此外、您是否已经将器件从电路板上取出、并尝试在这些输入条件下单独评估多路复用器、然后查看您是否获得相同的结果?

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 电源由电源装置上的数字显示屏和万用表进行验证。  我通过两种不同的方法(1)串联万用表来测量电流、以直接(2)读取150/220欧姆电阻器上的电流电平压降。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、 我已经尝试在接近规格中的水平进行测量、但仍然具有高通道电阻。  我们从 Mouser 订购了器件、我直接从器件进行了测量、而不使用电路板。 (只需将一些悬垂的电线焊接到微型引脚上)。 我们的目的是使用开关来控制测试设计的电源、因此通道上的压降不能过大。   我将使用规格中定义的等级再次确认我的所有测试、并尽快使用原理图更新结果。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您提供这些详细信息、并告诉我您是否可以确认您的调查结果。 原理图也将非常有用。

    一旦您有了这些附加项目、请告诉我、我们可以进一步调查。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan 、今天我重新接线了整个测试台、结果现在非常接近规格值(5-8欧姆)。  我必须在初始设置中的某个位置出错。 需要绘制原理图,这迫使我仔细检查每条线路!!    非常感谢您的帮助。 -Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    好消息! 很高兴我们能够解决这个问题。

    如果还有其他东西,请告诉我!

    谢谢!

    Bryan