This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:器件能否同时支持 SPI 和 I3C?

Guru**** 2609175 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, SN74CBT3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1105332/sn74cb3q3257-could-the-device-support-both-spi-and-i3c

器件型号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件: SN74CBT3257

您好!

根据主题、 该器件能否同时支持 SPI 和 I3C?  SN74CB3Q3257和 SN74CBT3257有何不同、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CBT 器件使用单个 N 沟道导通晶体管、因此不支持接近5V 的信号电压。CB3Q 使用电荷泵来允许高达5V 的信号电压

    如果 SPI 和 μ I³C 速度不是太快、则支持它们;请参阅指定的带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    只要电压电平与每个器件兼容、两个器件都应该能够支持 SPI 和 I3C (请注意、CB3Q 器件可接受高达5V 的电压、而 CBT 器件只能在4V-5.5V 的 VCC 上运行、并且不会传递大于4V 的电压)。

    此外、CB3Q 器件还提供更高的带宽支持(500MHz 与200MHz)。

    谢谢!

    Bryan