This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A-Q1:多路复用器输出问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1102785/sn74lv4051a-q1-mux-output-issue

器件型号:SN74LV4051A-Q1

我们已针对数据采集设置实施了 SN74LV4051多路复用器。 在测试过程中、观察到当通道输出配置发生变化时、多路复用器会给出错误的输出、并在需要读取通道5、6或7时复制通道8的数据。 但是、当任何通道的多路复用器配置均为硬编码时、多路复用器输出正确。 仅当设置在运行时更改多路复用器输出配置时才会发生此错误。 请帮助您了解问题、并提供一些有关如何解决问题的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来好像 A/B/C 输入端的电压不正确。 您能否显示这些和 I/O 的示波器迹线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    您能更详细地介绍一下在读取5、6或7时复制通道8的数据是什么意思吗? 您是否在8和选定的5/6/7上看到相同的输出、或者您是否正在尝试读取5/6/7、而是继续看到8?

    在硬编码之外、如何处理控制的输入? 它听起来好像控制输入不正确、也许在某些编码实现中您可能正在使用。

    我在这里次级申请 Clemens、如果您可以提供控制引脚 A、B、C 的范围以及 I/O、那么查看这里发生的情况会很有帮助

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami 和 Clemens、大家好、

    因此、为了澄清我们观察到的内容、即使我们尝试读取通道5/6/7、我们也会持续看到8。 当我们对所选通道输入进行更深入的分析时、我们发现控制输入不正确、因为所选通道的初始化存在一些问题。 感谢您的快速响应!