This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:针对 MIPI 开关 IC 的[DRIMAES]建议请求

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646, SN3257-Q1, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1105060/ts5mp646-drimaes-recommendation-request-for-mipi-switch-ic

器件型号:TS5MP646

大家好、TI 支持团队

已收到客户对以下产品的建议、我们将与您联系。

-数据通道2:1 MIPI 开关

- 10通道、4通道、2通道

-经 AEC-Q100认证的产品

有一款 TS5M646产品、但已确认为"不推荐用于新设计"、因为它不适用于汽车、因此很难应用。

如果有适用于汽车的产品、请推荐。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我们有适合4通道2:1应用的 SN3257-Q1。 它是一款具有1.2GHz 高带宽的汽车级多路复用器、适用于 MIPI。

    TMUX646是一款非汽车级的10通道替代品。

    谢谢、
    Tyler