This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5017:2D (9引脚)引脚?μ A 将消耗多少电流

Guru**** 2608305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1104739/ts3a5017-how-much-current-will-burn-2d-9pin-pin

器件型号:TS3A5017

您好、专家、

我们的客户使用 TS3A5017PWR。

其中一个系统工作不正常。 他们发现 TS3A5017PWR 引脚9存在 EOS 问题。

您能否帮助检查 TS3A5017PWR 引脚9、以及 电流和电压的值在 绝对最大额定值下会损坏此器件?  

我想电压是4.6V、我对吧。 电流怎么样呢?

请提供帮助。

谢谢

此致

Sean Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    PW 封装中的引脚9为2D、这是开关2的公共(漏极)引脚。 正确、绝对最大电压为4.6V、通过开关的绝对最大电流为128mA。

    谢谢、
    Tyler