This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:用于开关特性的 PSpice 瞬态模型

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1103873/sn74lv4051a-pspice-transient-model-for-switching-characteristics

器件型号:SN74LV4051A

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗? 客户计划在 Yn 引脚上放置120kOhm、并希望在 COM 引脚上获得输出波形。

问题1. pspice 瞬态模型能否支持最大传播延迟条件或仅支持典型延迟?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    我们的 PSPICE 模型通常以典型数据表值定义、但也应以最大值工作、但输出可能与实际器件性能不完全匹配。 这些模型是近似值、但在所有条件下都与实际器件不完全匹配。

    谢谢、
    Tyler