This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364-Q1:与 TS5A22364

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364-Q1, TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1103076/ts5a22364-q1-vs-ts5a22364

器件型号:TS5A22364-Q1
主题中讨论的其他器件: TS5A22364

你(们)好

除了 Q1和非 Q1之间的差异外、TS5A22364-Q1和 TS5A22364之间还有什么区别?

我的客户遇到 了 TS5A22364-Q1的电源问题、我不确定 TS5A22364是否可以直接替换。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shawn、

    这两款器件非常相似、只是 Q1版本符合汽车标准(AEC-Q100)、这意味着它将接受额外的测试以验证它是否符合汽车要求。 就规格而言、它们实际上是非汽车系统中的插件、其中通常需要通过 AEC-Q100认证。  
    此外、Q1版本仅采用 VSSOP 封装、而非 Q1采用 VSSOP、VSON 和 DSBGA 封装

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Rami

    获得该信息、感谢您提供的信息。