This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3253C:SN74CBT3253C 详细操作的下冲保护

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3253C, SN74CBT3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1100023/sn74cbt3253c-undershoot-protection-of-sn74cbt3253c-detailed-operation

器件型号:SN74CBT3253C
主题中讨论的其他器件: SN74CBT3253

您好、支持团队、

这是 FAE Dave。 我想问一个有关 SN74CBT3253C 的问题。

替代方法是、我的客户希望将 SN74CBT3253与 C 版本进行比较、区别在于下冲保护。

您能帮我更详细地解释一下 SN74CBT3253C 的下冲保护吗?

没有文字说明的第六页的数字似乎不够清楚。

非常感谢。

此致、

Dave  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我们有一份应用手册、其中包含有关 CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列这一特性的更多详细信息部分。 本质上、C 版本具有一个钳 位、可防止在 n 通道导通晶体管的栅极电压处于地电势时导致下冲电压、但任一 I/O 端口上的负电压幅度大于 NMOS VT 会导致开关导通。 C 版本强制 NMOS 的栅极电压跟踪负输入电压、从而防止高达-2V 的下冲电压。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的回复。

    我已将信息传输给我的客户。

    此致、

    Dave