This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V713EL:引脚分配定义

Guru**** 2608345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1100280/ts3v713el-pin-out-definition

器件型号:TS3V713EL

各位专家:

我们的客户正在请求我们能否共享 TS3V713ELRTGR 的引脚分配定义。
我们在数据表中找不到引脚功能。 客户 还想知道引脚是引脚排列还是引脚排列。
希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    数据表的第3页有一个良好的图表、显示了如何使用非电源引脚。 大多数引脚是七个2:1开关的信号引脚。 以红色突出显示的引脚为无源双向信号引脚、以蓝色突出显示的引脚为单向驱动引脚。 SEL 是逻辑控制输入。 器件上的其余引脚为 VDD、VDD_5、GND、无连接(N.C.)。

    谢谢、
    Tyler