This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:3.3V 信号传输至 NC/NO、并在 COM 端口上获得1.8V 电压

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1094870/ts3a27518e-3-3v-signal-to-nc-no-and-get-1-8v-on-com-ports

器件型号:TS3A27518E

各位专家:

我们的客户如下所示:

"我让该器件多路复用器 TS3A27518EPWR 在1.8V 的电压下运行 VCC
我能否将3.3V 信号馈送到 NC/NO 并在 COM 端口上获得1.8V 电压?"

据我所知、理想情况下、NC/NO 将等于 COM 端口、具体取决于连接到 COM 端口的端口。
而是在 COM 端口上获得3.3V 电压而不是1.8V 电压、这与客户期望的值不同。
我弄错了吗? 请提供建议。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    该器件根据数字控制引脚 IN1和 IN2的配置将信号从 NC 传递到 COM 或从 NO 传递到 COM。 如果在 VCC = 3.3V 时将3.3V 信号馈入 NC/NO、则应在 COM 端口上看到类似的信号、由于开关上的 Ron 压降、该信号略低于3.3V。  

    此器件不适用于当前客户配置。 该器件可以处理数字和模拟信号、并且可以在任一方向上传输高达 VCC 的信号。 由于 VCC = 1.8V、信号路径上的电压受 VCC 限制、不应超过1.8V。

    客户可能会将1.8V 逻辑兼容控制输入与通过 NC/NO/COM 连接的信号混淆。 1.8V 兼容意味着您可以在控制输入 IN1和 IN2上运行1.8V 逻辑电平、同时在 NC/NO/COM I/O 上传递高达3.6V 的模拟信号。  

    由于客户的 VCC = 1.8V 并且尝试输入3.3V 和1.8V 输出电压、客户是否会尝试实施电平转换器?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    请参阅下面的客户反馈:
    "我尝试使用1.8V VCC 为器件供电、并将3.3V 馈送到 NC/NO、并在 COM 端口上获取1.8V 信号。
    是的、我认为我可以将 nc/no pu 为3.3V、作为电平转换器、将 nc/no 输出返回到3.3V 接收器。
    我想、如果我们将 MOSFET 作为开关、它可能允许我这样做。"

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    [引用 userid="487850" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers--internal-f/switches-multiplexers-internal-forum/1094870/ts3a27518e-3-3V-3V-407-signal-to nc-nc-no-and-get-1-8v-40v/com#407v 在器件上输入1.8VCC/40v/40v 输入和输入电压以获取输入电压。]

    这听起来像是您在尝试将3.3V 转换为1.8V、同时在2个输出之间多路复用1个输入。 我们的产品系列无法支持客户尝试实现的这种用例。 他们可能需要研究一个多芯片解决  方案、此解决方案将电压转换产品线(此处链接)的一个杠杆转换器与他们最初查看的 TS3A27518E 等2:1开关串联。  

    请告诉我这样的解决方案是否起作用。

    此致、

    Tyler