This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3167:其他哪些 SPST 开关具有断电保护功能

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3167, TS5A3159A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1090378/ts5a3167-what-other-spst-switches-have-powered-off-protection

器件型号:TS5A3167
主题中讨论的其他器件: TS5A3159A

是否还有其他具有断电保护功能的低电平有效 SPST 开关?

此致、

JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、这将是我们拥有的唯一低电平有效 SPST 开关。 您是否需要满足该器件无法达到的另一项要求?

    请告诉我这里是否有其他要求、否则、这是我们在1:1x1中实现该逻辑功能的唯一器件。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我希望在 HDMI CEC 线路上使用 TS5A3167来通过断电泄漏测试。  我计划将 IN 使能端短接至接地端、以便开关在通电时接通、并使用断电模式下的隔离功能来防止系统未通电时 CEC 线路上出现泄漏。  您是否还有其他具有类似功能的开关?

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助澄清系统的温度和泄漏要求(相信它是1.8uA)? 虽然 TS5A3167可以在该应用中工作、但在25°C 时断电保护泄漏电流可能高达10uA (在高温下更糟)。

    我建议查看 TS5A3159A、它是一个2:1x1通道开关(低电平有效、 但是、您可以根据 您要使用的通道(您只需悬空或将50欧姆电阻器连接到另一个未使用的通道上的 GND)将"IN"引脚短接至 GND/V+、以便在器件通电时该通道将"打开"。 此外、该器件具有更好的断电保护泄漏性能、25°C 时的最大电流为1uA。

    让我知道这是否可以在这里接受。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    是的、它是1.8uA、我误读了数据表、因为断电泄漏是+/-10nA、而不是 uA。  TS5A3159A 更适合、谢谢!

    此致、

    JMMN