This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX509:ADG409BRZ 替代产品

Guru**** 2526560 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX509, TMUX7209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1089904/mux509-adg409brz-replacement

器件型号:MUX509
主题中讨论的其他器件: TMUX7209

大家好、

我的客户正在使用 ADG409BRZ。 我发现我们的 P2P 设备是 MUX509、但电源是36V、低于 ADI 部件。 我们是否有其他合适的器件来替代它? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    TMUX7209是 P2P、额定电压高于 MUX509。 这是竞争对手器件的正确交叉参考。

    我们目前正在刷新产品系列的 BOM 交叉产品、因此将来不应出现类似的不匹配情况。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的回复。 我看到 ADG409BRZ 采用 SOIC 封装、TMUX7209采用 TSSOP 和 WQFN 封装。 对于 ADG409、它不是 P2P。 我们是否有具有高额定电压的 SOIC 器件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    很抱歉、我错过了交叉参考的 SOIC 部分。 MUX509是我们提供的最高额定 SOIC 封装4通道2:1。

    请确认客户使用的电源配置。 /- 22V 双电源配置看起来是器件之间的差距。 如果客户不使用+/- 22V、则 MUX509将是一个不错的选择。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的提醒。 我将与客户核实。