This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3245:帮助提供 RGY 封装的热性能信息

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1088291/sn74cb3q3245-help-to-provide-thermal-information-for-rgy-package

器件型号:SN74CB3Q3245

各位专家:

你好。

我们希望获得帮助、以便为器件 SN74CB3Q3245RGYR 提供以下缺失的参数:

问题1:θjc =?
Q2:可承受最大工作结温规格 Tj=?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我们最近发布了有关此主题的常见问题解答、内容适用于我们的所有开关。

    链接如下: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1063078/faq-how-to-calculate-the-max-junction-temperature-of-an-analogue-switch-multiplexer

    它包含一个计算器来帮助计算最高温度、因为我们通常不提供模拟开关和多路复用器的最高结温规格、因为 TI 的大多数模拟开关和多路复用器产品系列(包括 SN74CB3Q3245) 如果遵循数据表、则永远不会达到对器件具有危险的结温。 但是、您可以估算运行期间达到的最高温度-我链接的常见问题解答介绍了如何实现该温度、并提供了一个 Excel 工具来帮助计算、因此不必手动完成。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tyler。

    第一个问题、这是否不可用?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    很遗憾、我们没有将这些信息存档、但我现在向您提出了请求、并将尽快更新您的信息。 通常、此过程最多可能需要2周。  

    谢谢、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的快速响应。

    期待结果。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    下表包含器件的 μ θjc 值。 请告诉我、如果您需要其他任何东西、我很乐意为您提供帮助!

    谢谢、
    Tyler