This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:1 Ω SPDT 开关、带工作电源(&L);1.65v?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160, TMUX1219, TMUX1574, TMUX1136, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1089933/ts5a3160-1-ohm-spdt-switch-with-operating-supply-1-65v

器件型号:TS5A3160
主题中讨论的其他器件: TMUX1219TMUX1574TMUX1136TMUX1575

工程师正在寻找一个可在模拟电源上运行的1欧姆 SPDT 开关、类似于 TS5A3160、但 正在搜索相同类型的开关、但可以获取大约1.59V 的较低输入电压。  

查看我们的1 Ω 导通电阻开关后、它们似乎都具有1.65V 的最小模拟工作电源、因此我怀疑这是一个过程限制。  

我确实发现 TMUX1219具有更宽的模拟电源范围、但它具有3欧姆的更高导通电阻、这是不可接受的。  

产品团队是否有其他产品建议?  我是否可以俯瞰一个选项?  

此致、  

Carl Wolfe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我们没有一个单通道器件、其规格符合客户搜索的规格、但他们可以更改配置以实现性能。

    要降低 RON、客户可以为信号使用并行路径。 配置与下面类似的2通道或4通道器件会将 RON 除以所使用的通道数。 推荐使用2通道 TMUX1136、推荐使用4通道 TMUX1574、TMUX1575 (仅限 WCSP 封装)或 TMUX1136。 TMUX15xx 器件具有单个选择引脚、因此所有通道都将同时切换(这可能是此配置的最佳选择)、TMUX113x 器件具有每个通道的选择引脚。 需要记住的是、将通道绑定在一起会降低带宽。

    谢谢、
    Tyler