This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:当 Vcc = 0V 时、A1、A2、B1、B2上的电压为1.8V

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1087196/tmux136-1-8v-on-a1-a2-b1-b2-when-vcc-0v

器件型号:TMUX136

您好!  

我的客户想知道、当 Vcc = 0V 并且一个外部芯片正在驱动数据线路 A1、A2、B1、B2时、他是否能够在 A1、A2、B2引脚上获得1.8V 电压?  

DS 下面的这段内容是否回答了此问题?  

谢谢、此致、

Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    你是对的。 输入/输出直流电压的绝对最大条件与电源电压 VCC 无关。 因此、当 VCC = 0V 时、I/O 引脚可介于-0.3V 和5.5V 之间。 相反、我会关闭建议的工作条件、这样您就不会意外地将器件推 至超过其绝对最大额定值。  

    查看这种情况是否正常的另一种方法是检查断电泄漏电流(IOFF)规格。 除了 VCC = 0V 外、这与 IOZ 规格数据表的图7-3所示的测试设置相同。  

    当 VCC = 0V 并且 A1/A2上的电压从0V 斜升至3.6V 时、我们会看到 COM 引脚上出现少量泄漏、告诉我们 I/O 引脚之间存在间隔。  

    此外、此 常见问题 解答对于回答有关我们的开关和多路复用器产品系列的最常见问题非常有用。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tyler、这回答了我的问题!

    /Johan