This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642EVM:扩展坞应用

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642EVM, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1116987/ts3dv642evm-docking-application

器件型号:TS3DV642EVM
主题中讨论的其他器件: TDP142

先生,您好:

我们希望使用 TS3DV642EVM 尝试对接应用(DP 1.4)、就像数据表的图24一样。

我们需要注意什么吗?  

或者、您是否有一些指南介绍了如何为对接应用程序(DP 1.4)配置它?

请向我们提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享方框图? 我正在尝试了解 EVM 的输入或输出是否需要交流耦合。

    EVM 还附带 HDMI 连接器、您是否会被动地从 DP 转换到 HDMI?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以通过邮件向您分享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在私人邮件中查看我的评论。

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daivd:

    我有一些阻抗问题需要与您再次确认、请参阅下面的问题。

    1.根据 TUSB1046 RXP/N 和 TXP/N 的阻抗要求、TXP/N 为90欧姆 +/- 15%、我是否可以在 这些布线上使用85欧姆+/- 10%?

    2.根据 Intel PDG 要求 PD 的阻抗要求为85欧姆、USB3.1 Gen2的阻抗要求为80欧姆。  

    我可以使用85欧姆+/- 10%的 Intel SOC 输出到 TDP142输入、使用100欧姆+/- 10%的 TDP142输出到 DP3连接器吗?

    请帮助提供您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我的回答、

    1.根据 TUSB1046 RXP/N 和 TXP/N 的阻抗要求、TXP/N 为90欧姆 +/- 15%、我是否可以在 这些布线上使用85欧姆+/- 10%?

    ***是的。

    2.根据 Intel PDG 要求 PD 的阻抗要求为85欧姆、USB3.1 Gen2的阻抗要求为80欧姆。  

    ***是的。

    谢谢

    David