This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:视频切换

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1126231/sn74lvc1g3157-video-switching

器件型号:SN74LVC1G3157

你好

我能否将此组件用作模拟视频 PAL/SECAM 格式的多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;此开关支持 GND 和 VCC 之间电压的任何信号、且具有340MHz 的带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ami、

    只要开关支持您使用的电压范围和频率、这就应该支持您的应用。 我认为相对于340MHz 带宽、您的频率应该相当低、而 SN74LVC1G3157支持高达5.5V、因此我认为这就足够了。 如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    谢谢、
    Rami