This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:悬空

Guru**** 2595835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1126232/sn74lvc1g3157-float

器件型号:SN74LVC1G3157

如果 输入 “B1”为浮动(不连接任何部件) ,

当我将"a"设置为 "B1"时、"a"的输出 将悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ami、

    克莱明是正确的。 这是一个无源开关、因此每当您的控制处于低 B1和 A 之间时、无论您在 B1处拥有何种信号、负载或在这种情况下缺少负载(浮动)、也可以在 A 上看到它

    谢谢、
    Rami